EAV15107-FR11

Verrouillage et déverrouillage de l’appareil

Après avoir initialisé l’appareil, vous devez le verrouiller pour garantir la conformité aux normes MID/MIR.

Avant de verrouiller l'appareil :

  • Assurez-vous d'avoir effectué toutes les configurations nécessaires.

  • Effectuez une réinitialisation de l’appareil pour effacer toutes les données accumulées précédemment.

Si vous perdez votre mot de passe de verrouillage, vous ne pourrez le récupérer.

AVIS
Dispositif verrouillé de façon permanente
Notez et conservez en lieu sûr les identifiants d'utilisateur et mots de passe de l’appareil.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.

  1. Sélectionnez Maint > Régl. > Compteur > Verrouillage .
  2. Appuyez sur Modif pour activer ou désactiver le verrouillage.
  3. Saisissez votre mot de passe de verrouillage.
    NOTE: Le mot de passe par défaut est 0000.
  4. Appuyez sur + et sur pour sélectionner Inactif ou Actif.
  5. Appuyez sur OK pour sélectionner l’option.
  6. Sélectionnez Oui pour confirmer l’option, puis quittez l’écran.
  7. Veillez à mémoriser et à garder en lieu sûr le mot de passe de verrouillage.
    Une fois le verrouillage activé, une icône de cadenas apparaît en haut à gauche de l’écran.
    NOTE: Veillez à mémoriser et à garder en lieu sûr le mot de passe de verrouillage. Si vous perdez votre mot de passe de verrouillage, vous ne pourrez le récupérer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?