EAV15107-ES11

Asignación de memoria para archivos de registro

Todos los archivos de la central de medida tienen un tamaño de memoria máximo.

La memoria no se comparte entre los diferentes registros, por lo que si se reduce el número de valores almacenados en un registro no se podrán almacenar más valores en otro registro.

Tipo de registro

Máximo de registros almacenados

Almacenamiento (bytes)

Registro de alarmas

40

2.200

Registro de datos

5760

256.000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?