EAV15107-DE11

Messgerätekonfiguration

Die Messgerätkonfiguration kann über das Display oder extern über PowerLogic™ ION Setup durchgeführt werden.

ION Setup ist ein Tool für die Messgerätekonfiguration, das kostenlos unter www.se.com heruntergeladen werden kann.

Lesen Sie die ION Setup -Onlinehilfe oder im ION Setup -Gerätekonfigurationsleitfaden. Um eine Kopie herunterzuladen, rufen Sie www.se.com auf und suchen Sie nach dem ION Setup -Gerätekonfigurationsleitfaden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?