EAV15107-ZH10

测量仪配置

可以通过显示屏或 PowerLogic™ ION Setup 执行测量仪配置。

ION Setup是一款测量仪配置工具,可从www.se.com免费下载。

请参见 ION Setup 在线帮助或“Device Configuration Guide”中的 ION Setup。要下载副本,请转到 www.se.com,并搜索 ION Setup“ Device Configuration Guide”。

本页的QR代码

这有帮助吗?