Modbus 命令接口
测量仪的大部分实时数据和记录数据,以及测量仪功能的基本配置和设置,均可使用测量仪的寄存器列表中列出的
Modbus 命令接口来进行访问和设定。
这是一种高级过程,只能由非常熟悉 Modbus、测量仪以及所监控的电力系统的用户来完成。有关 Modbus 命令接口的更多信息,请联系技术支持部门。
有关 Modbus 映射信息和命令接口的基本说明,请参见您测量仪的 Modbus 寄存器列表,网址为 www.se.com。
这是一种高级过程,只能由非常熟悉 Modbus、测量仪以及所监控的电力系统的用户来完成。有关 Modbus 命令接口的更多信息,请联系技术支持部门。
有关 Modbus 映射信息和命令接口的基本说明,请参见您测量仪的 Modbus 寄存器列表,网址为 www.se.com。
显示此页面的QR码
这有帮助吗?
施耐德电气品牌以及本指南中涉及的施耐德电气及其附属公司的任何商标均是施耐德电气或其附属公司的财产。所有其他品牌均为其各自所有者的商标。本指南及其内容受适用版权法保护,并且仅供参考使用。未经施耐德电气事先书面许可,不得出于任何目的,以任何形式或方式(电子、机械、影印、录制或其他方式)复制或传播本指南的任何部分。
对于将本指南或其内容用作商业用途的行为,施耐德电气未授予任何权利或许可,但以“原样”为基础进行咨询的非独占个人许可除外。
施耐德电气的产品和设备应由合格人员进行安装、操作、保养和维护。
由于标准、规格和设计会不时更改,因此本指南中包含的信息可能会随时更改,恕不另行通知。
在适用法律允许的范围内,对于本资料信息内容中的任何错误或遗漏,或因使用此处包含的信息而导致或产生的后果,施耐德电气及其附属公司不会承担任何责任或义务。
© 2021 施耐德电气