Objets Entrée multiétat
Objets Entrée multiétat pour la configuration de l’appareil
ID d’objet | Nom d’objet | Nom / description de l’objet |
---|---|---|
2016 |
Power System Type |
Configuration du réseau électrique :
|
2036 |
VT Connection Type |
Type de connexion TT :
|
3701 |
Demand Method – Power |
Méthode de calcul de la moyenne de puissance :
|
3711 |
Demand Method – Current |
Méthode de calcul de la moyenne de courant :
|
3721 |
Demand Method – Input Metering |
Méthode de calcul de la valeur moyenne mesurée en entrée :
|
Objets Entrée multiétat pour les E/S
Le tableau ci-dessous répertorie les objets Entrée multiétat permettant de vérifier la configuration des E/S de l’appareil.
ID d’objet | Nom d’objet | Description |
---|---|---|
7274, 7298 |
Mode entrée logique 1 Mode entrée logique 2 |
Mode de commande des entrées logiques
|
9673, 9681 |
Mode sortie logique 1 Mode sortie logique 2 |
Mode de commande des sorties logiques 1 et 2
|