EAV15107-ZH10

复费率

复费率功能允许您为存储电能值设置不同的费率。

不同费率的电能值存储在与每个费率对应的寄存器中。

复费率示例

当公共事业部门基于电能消费的日期或日期时间制定了不同收费水平的费率时间表时,可以使用复费率功能。

  功率
  时间
  成本
  费率电能容器
     

在上述图示中,功率曲线下方的面积等于消耗的电能。

通常,公共事业部门制定费率时间表是为了让电能成本在高需求或高能耗时段费用更高。如何配置这些“费率电能容器”决定了这些容器的填充速度,这与电能成本的增加相互关联。每 kWh 电能的价格在费率 T1 时最低,在费率 T2 时最高。

本页的QR代码

这有帮助吗?