EAV15107-ZH11

测量仪描述

 

A

继电器输出(Relay1、Relay2)

(仅限于 PM5330 / PM5331 / PM5340 / PM5341

 

B

电压输入(V1、V2、V3、VN)

 

C

控制电源(辅助电源)(L1、L2)

 

D

电流输入(I1+、I1-、I2+、I2-、I3+、I3-

 

E

状态输入/数字输出(D1+、D2+、S1+、S2+、-/C、+)

 

F

通讯端口:

RS-485(+、-、、C)(仅适用于 PM5310 / PM5330 / PM5331

以太网(仅适用于 PM5320 / PM5340 / PM5341

 

G

衬垫

 

H

报警∕电能脉冲指示灯

 

I

心跳∕串行通讯指示灯

 

J

导航∕菜单选择按钮

     
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?