EAV15107-ES11

Demanda punta

La central de medida registra los valores punta (o máximos) de potencia kWD, kVARD y kVAD (o demanda punta.

La punta de cada valor es la lectura media más alta desde la última vez que se restableció la central de medida. Estos valores se conservanen la memoria no volátil de la central de medida.

La central de medida también almacena la fecha y la hora en que se produjo la demanda punta. Además de la demanda punta, la central de medida almacena el factor de potencia trifásico medio coincidente. El factor de potencia trifásico medio se define como “kW de demanda/kVA de demanda” del intervalo de demanda punta.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?