EAV15107-FR07

Maximum de la valeur moyenne

Le compteur enregistre les valeurs de crête (ou maximales) pour la puissance kWD, kVARD et kVAD (ou maximum de la valeur moyenne).

La valeur maximale correspond à la moyenne la plus élevée depuis la dernière réinitialisation. Ces valeurs sont conservées dans la mémoire non volatile de l'appareil.

Le compteur mémorise aussi la date et l’heure d’apparition du maximum de la valeur moyenne. Outre le maximum de la valeur moyenne, le compteur mémorise le facteur de puissance triphasé moyen synchronisé. Le facteur de puissance triphasé moyen est défini comme le rapport « moyenne kW / moyenne kVA » pour l’intervalle de calcul de la moyenne maximale.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?