EAV15107-ZH10

峰值需量

测量仪可记录 kWD、kVARD 和 kVAD 功率(或峰值需量)的峰值(或最大)值。

各个值的峰值是测量仪自上次复位以来的最高平均读数。这些值保存在测量仪的永久性存储器中。

测量仪还存储出现峰值需量时的日期和时间。除了峰值需量之外,测量仪还存储同一时间的平均 3 相功率因数。平均 3 相功率因数定义为峰值需量间隔的“需量 kW∕需量 kVA”。

本页的QR代码

这有帮助吗?