EAV15107-FR10

Exécution de réinitialisations uniques au moyen de l'afficheur

Les réinitialisations uniques permettent d’effacer les données uniquement dans un registre ou un type de registre spécifiques.

Les réinitialisations uniques sont souvent combinées pour vous permettre d'effacer toutes les données d'un même type, par exemple, une réinitialisation de kWh, kVAR et kVA peut être combinée en une réinitialisation d'énergie qui efface tous les journaux d'énergie de l'appareil.

  1. Sélectionnez Maint > Réinit.
  2. Déplacez le curseur sur Réinit. uniques, puis appuyez sur Sélect.
  3. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à réinitialiser, puis appuyez sur Reset.

    S’il y a d’autres options pour le paramètre, appuyez sur Sélect, déplacez le curseur sur l’option souhaitée, puis appuyez sur Réinit.

  4. Entrez le mot de passe de réinitialisation (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  5. Appuyez sur Yes pour confirmer la réinitialisation ou sur No pour annuler et revenir à l’écran précédent.

    Réinitialisations uniques disponibles au moyen de l'afficheur

    Paramètre Option Description
    Energ Accumulée Efface toutes les valeurs d’énergie accumulées (kWh, kVARh, kVAh).
    Moyenne Puissance, Courant Sélectionne les registres de valeur moyenne à effacer (puissance moyenne ou courant moyen).
    Alarmes File attente événem. Efface le registre d’attente des événements d’alarme (liste des alarmes actives).
    Journal historique Efface le journal historique des alarmes.
    Compteurs Sélectionnez Counters, puis sélectionnez le compteur d'alarme à effacer. Voir le tableau des options de réinitialisation du compteur d'alarmes.
    Entrées d’état Compteurs temporels Sélectionnez Temporisateurs puis sélectionnez le temporisateur d’entrée d’état à effacer (sélectionnez un ou tous les temporisateurs d’entrée d’état).
    Compteurs Sélectionnez Counters, puis sélectionnez le compteur d’entrée d’état à effacer (sélectionnez un ou tous les temporisateurs d’entrée logique).
    Sorties numériques Compteurs temporels Sélectionnez Temporisateurs puis sélectionnez le temporisateur de sortie logique à effacer (sélectionnez un ou tous les temporisateurs de sortie logique).
    Compteurs Sélectionnez Counters, puis sélectionnez le compteur de sortie logique à effacer (sélectionnez un ou tous les temporisateurs de sortie logique).
    Tempo charge activ Efface et redémarre le temporisateur d’opérations de charge.
    Multi-tarif Efface les valeurs accumulées dans tous les registres de tarifs.

    Pour effectuer des réinitialisations avec ION Setup, reportez-vous à la rubrique « PM5300 » du fichier d’aide en ligne ION Setup ou à la section correspondante dans le guide de configuration de l'appareil à l'aide de ION Setup , disponible sur www.se.com.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?