EAV15107-ES11

Métodos de cálculo de demanda de potencia

La demanda de potencia se calcula dividiendo la energía acumulada durante un periodo específico entre la duración de dicho periodo.

La forma en la que la central de medida realiza este cálculo depende del método y los parámetros temporales que haya seleccionado (por ejemplo, una demanda de bloque basculante temporizado con un intervalo de 15 minutos y un subintervalo de 5 minutos).

Para mantener la compatibilidad con las prácticas de facturación de las compañías eléctricas, la central de proporciona los siguientes tipos de cálculos de demanda de potencia:

  • Demanda de intervalos de bloques

  • Demanda sincronizada

  • Demanda térmica

El método de cálculo de demanda de potencia se configura desde la pantalla o a través del software.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?