EAV15107-FR11

Power Monitoring Expert

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert est un logiciel complet de supervision pour les applications de gestion de l’énergie.

Le logiciel recueille et organise les données provenant de vos installations électriques et les présente sous forme d’informations décisionnelles claires par le biais d’une interface Web intuitive.

Power Monitoring Expert communique avec les appareils du réseau pour fournir les fonctions suivantes :

  • Surveillance en temps réel via un portail Web multiutilisateur

  • Tracé et agrégation de tendances

  • Analyse de la qualité de l’énergie et contrôle de conformité

  • Génération de rapports préconfigurés ou personnalisés

Le fichier d’aide de EcoStruxure™ Power Monitoring Expert explique comment ajouter votre appareil au système pour la collecte et l’analyse des données.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?