EAV15107-DE07

Leistungsqualitätsmessungen

Das Messgerät ermöglicht die Messung von Oberwellendaten bis zur 31. Ordnung.

Folgende Leistungsqualitätsmessungen sind verfügbar:

  • Einzelne Oberwellen (ungerade Oberwellen bis zur 31. Ordnung)

  • Klirrfaktor (THD, thd) für Strom und Spannung (Phase-Phase, Phase-Neutralleiter)

  • Gesamte Mittelwertverzerrung (TDD)

Die folgenden Wellendaten sind auf dem Display verfügbar:

  • Betrag und Winkel der Grundwelle (erste Oberwelle).

  • Grafische Darstellung von der 3. bis zur 31. Harmonischen ausgedrückt als Prozentanteil der Grundwelle.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?