EAV15107-ES11

Demanda pronosticada

La central de medida calcula la demanda pronosticada de kW, kVAR y kVA correspondiente al final del presente intervalo teniendo en cuenta el consumo de energía registrado dentro del intervalo actual (parcial) y el ritmo actual de consumo.

La demanda pronosticada se actualiza en función de la velocidad de actualización de la central de medida.

La ilustración dispuesta seguidamente muestra cómo puede afectar un cambio en la carga a la demanda pronosticada para el intervalo. En este ejemplo, el intervalo se ha definido en 15 minutos.

A Comienzo del intervalo E Cambio en la carga
B Demanda del último intervalo completado F Demanda pronosticada si se añade carga durante el intervalo; la demanda pronosticada aumenta para reflejar el aumento en la demanda.
C Intervalo de 15 minutos G Demanda pronosticada si no se añade carga
D Intervalo parcial H Hora

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?