EAV15107-DE11

Einstellung von Alarmen mit ION Setup

Sie können ION Setup verwenden, um Alarme zu erstellen und einzurichten.
  1. Starten Sie ION Setup und schließen Sie Ihr Messgerät an.
  2. Öffnen Sie den Alarming-Bildschirm.
  3. Wählen Sie den zu konfigurierenden Alarm aus und klicken Sie auf Edit.
  4. Konfigurieren Sie die Einrichtungsparameter gemäß den Erläuterungen in den einzelnen Abschnitten zur Alarmeinrichtung.

    Bitte lesen Sie den ION Setup -Gerätekonfigurationsleitfaden für weitere Informationen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?