EAV15107-ZH11

设置数据日志

您可选择要在数据日志中记录的项目,并可选择这些值的更新频率(记录间隔)

使用 ION Setup 可配置数据记录。

注意
Data Loss
Save the contents of the data log before configuring it.
Failure to follow these instructions can result in data loss.
  1. 启动 ION Setup 并在设置屏幕模式下( View > Setup Screens )打开测量仪。有关说明,请参见 ION Setup 帮助。
  2. 双击 Data Log #1
  3. 设置记录频率和要记录的测量值∕数据。
  4. 单击 Send 将更改保存至测量仪。

    参数

    数值

    说明

    Status Enable, Disable 设置此参数以启用或禁用测量仪中的数据记录功能。
    Interval 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes 选择设置记录频率的时间值。
    Channels 根据测量仪类型的不同,可记录的项目会有所不同。

    从“Available”列中选择要记录的项,然后单击双向右箭头按钮,将该项目移动到“Selected”列。

    要删除某个项目,请从“Selected”列中选择此项目,然后单击双向左箭头按钮。

本页的QR代码

这有帮助吗?