Einrichtungsparameter für Standardalarme (1-Sek)
ION Setup Steuerungen werden in Klammern angezeigt.
Einstellung | Option oder Bereich | Beschreibung |
---|---|---|
Aktiviert | Ja (mit Markierung) oder Nein (ohne Markierung) | Dadurch wird der Alarm aktiviert bzw. deaktiviert. |
Priorität | Hoch, Mittel, Niedrig, Keine | Damit werden die Alarmpriorität und die Benachrichtigungsoptionen eingestellt. |
Auslösesollwert (Pickup Limit) | Variiert in Abhängigkeit vom Standard-Alarm, den Sie einrichten | Das ist der Wert (Amplitude), den Sie als Sollwertgrenze für die Alarmauslösung festlegen. Bei Überschreitungszuständen bedeutet dies, dass der Wert die Auslösegrenze überschritten hat. Bei Unterschreitungszuständen bedeutet dies, dass der Wert die Auslösegrenze unterschritten hat. |
Auslöseverzög. (Delay) | 0 bis 999999 | Damit wird die Anzahl der Sekunden angegeben, für die sich das Signal über dem Auslösesollwert (bei Überschreitungszuständen) bzw. unter dem Auslösesollwert (bei Unterschreitungszuständen) befinden muss, bevor der Alarm ausgelöst wird. |
Abfallsollwert (Dropout Limit) | Variiert in Abhängigkeit vom Standard-Alarm, den Sie einrichten | Das ist der Wert (Amplitude), den Sie als Grenzwert für den Abfall des Alarmzustandes festlegen. Bei Überschreitungszuständen bedeutet dies, dass der Wert unter die Abfallgrenze gefallen ist. Bei Unterschreitungszuständen bedeutet dies, dass der Wert die Auslösegrenze überschritten hat. |
Abfallverzögerung (Delay) | 0 bis 999999 | Damit wird die Anzahl der Sekunden angegeben, für die sich das Signal unter dem Abfallsollwert (bei Überschreitungszuständen) oder über dem Abfallsollwert (bei Unterschreitungszuständen) befinden muss, bevor der Alarmzustand beendet wird. |
Ausl.sollwert vor-/nacheil. (Lead, Lag) | Lead oder Lag | Gilt nur für LF-Alarme (Leistungsfaktor). Verwenden Sie diese Kombination aus LF-Wert und Quadrant zur Einstellung des Auslösesollwertes für einen LF-Überschreitungszustand (PF voreilend) bzw. einen LF-Unterschreitungszustand (LF nacheilend). |
Abf.sollwert vor-/nacheil. (Lead, Lag) | Lead oder Lag | Gilt nur für LF-Alarme (Leistungsfaktor). Verwenden Sie diese Kombination aus LF-Wert und Quadrant zur Einstellung des Abfallsollwertes für einen LF-Überschreitungszustand (PF voreilend) bzw. einen LF-Unterschreitungszustand (LF nacheilend). |
Digital-Ausg. ausw. (Outputs) Relais ausw. (Outputs) |
Keine Digitalausgang D1 Digitalausgang D2 Digitalausgang D1+D2 Relais R1 Relais R2 Relais R1+R2 |
Wählen Sie die Ausgänge aus, die bei Alarmauslösung angesteuert werden sollen. |