EAV15107-ES11

Funciones BACnet admitidas

Las centrales de medida PM5320, PM5340 y PM5341 admiten componentes y objetos estándar BACnet específicos por Ethernet. Las funciones BACnet admitidas están disponibles en determinados productos con versiones de firmware 2.00 y superiores.

La compatibilidad de la central de medida con el protocolo BACnet/IP viene certificada por BACnet International. Visite www.bacnetinternational.org o www.se.com y busque el modelo de su central de medida para acceder a la PICS (siglas en inglés de “Declaración de conformidad de implantación de protocolo”) correspondiente.

Componentes BACnet admitidos

Componente BACnet Descripción

Versión de protocolo

1

Revisión de protocolo

14

Perfil estandarizado de dispositivo (Anexo L)

Controlador específico de aplicación BACnet (B-ASC)

Unidades estructurales básicas de interoperabilidad de BACnet (Anexo K)

  • DS-RP-B (Compartición de datos-Propiedad de lectura-B)

  • DS-RPM-B (Compartición de datos-Propiedad de lectura múltiple-B)

  • DS-WP-B (Compartición de datos-Propiedad de escritura-B)

  • DS-WPM-B (Compartición de datos-Propiedad de escritura múltiple-B)

  • DS-COV-B (Compartición de datos-COV-B)

  • DM-DDB-B (Gestión de dispositivo-Enlace dinámico de dispositivo-B)

  • DM-DOB-B (Gestión de dispositivo-Enlace dinámico de objeto-B)

  • DM-DCB-B (Gestión de dispositivo-Control de comunicaciones de dispositivo-B)

BACnet/IP (Anexo J)

Protocolo Internet para comunicaciones BACnet

Opciones de capas de enlace de datos

UDP

Conjunto de caracteres ANSI

X3.4/UTF-8

Servicios admitidos

  • subscribeCOV

  • readProperty

  • readPropertyMultiple

  • writeProperty

  • writePropertyMultiple

  • deviceCommunicationControl

  • who-HAS

  • who-Is

  • I-Am

  • I-Have

  • Notificación COV confirmada

  • Notificación COV no confirmada

Segmentación

La central de medida no admite segmentación.

Enlace estático de dirección de dispositivo

La central de medida no admite enlace estático de dirección de dispositivo.

Opciones de conexión en red

Es posible registrar la central de medida como dispositivo externo.

Tipos de objeto estándar admitidos

NOTA: El protocolo BACnet le permite establecer la propiedad de fuera de servicio de un objeto como verdadero y adscribir un valor a esa propiedad con fines de prueba. En este caso, el software de BACnet muestra el valor adscrito al objeto en lugar del valor real de la central de medida y el sistema que está supervisando. Asegúrese de establecer la propiedad de fuera de servicio de todos los objetos como falso antes de poner la central de medida en servicio.
Tipo de objeto Propiedades opcionales admitidas Propiedades que pueden escribirse admitidas Propiedades condicionales que pueden escribirse admitidas

Objeto de dispositivo

  • Ubicación

  • Descripción

  • Local_Time

  • Local_Date

  • Active_COV_Subscriptions

  • Profile_Name

  • Object_Name

  • Object_Identifier

  • Ubicación

  • Descripción

  • APDU_Timeout

  • Number_Of_APDU_Retries

Objeto de entrada analógica

  • Descripción

  • Fiabilidad

  • COV_Increment

  • Out_Of_Service

  • COV_Increment

Present_Value

Objeto de entrada binaria

  • Descripción

  • Fiabilidad

Out_Of_Service

Present_Value

Objeto de entrada multiestado

  • Descripción

  • Fiabilidad

  • State_Text

Out_Of_Service

Present_Value

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?