EAV15107-FR11

Fonctions BACnet prises en charge

Les appareils PM5320, PM5340 et PM5341 prennent en charge des composants spécifiques et objets standard BACnet sur Ethernet. Les fonctionnalités BACnet prises en charge sont disponibles dans les produits concernés équipés du logiciel embarqué 2.00 ou version ultérieure.

La prise en charge du protocole BACnet/IP par le compteur est certifiée par BACnet International. Rendez-vous sur www.bacnetinternational.org ou sur www.se.com et recherchez votre modèle pour consulter la déclaration PICS de conformité d’instance de protocole (Protocol Implementation Conformance Statement) pour votre appareil.

Composants BACnet pris en charge

Composant BACnet Description

Version du protocole

1

Révision du protocole

14

Profil d’appareil standardisé (Annexe L)

Contrôleur spécifique d’application BACnet (B-ASC)

Composantes d’interopérabilité BACnet (Annexe K)

  • DS-RP-B (Partage de données – Lecture de propriétés – B)

  • DS-RPM-B (Partage de données – Lecture de propriétés multiple – B)

  • DS-WP-B (Partage de données – Écriture de propriétés – B)

  • DS-WPM-B (Partage de données – Écriture de propriétés multiple – B)

  • DS-COV-B (Partage de données – COV – B)

  • DM-DDB-B (Gestion des appareils – Liaison dynamique d’appareils – B)

  • DM-DOB-B (Gestion des appareils – Liaison dynamique d’objets – B)

  • DM-DCC-B (Gestion des appareils – Contrôle de communication matérielle – B)

BACnet/IP (Annexe J)

Protocole Internet de communication BACnet

Options de couche de liaison de données

UDP

Jeu de caractères ANSI

X3.4/UTF-8

Services pris en charge

  • subscribeCOV

  • readProperty

  • readPropertyMultiple

  • writeProperty

  • writePropertyMultiple

  • deviceCommunicationControl

  • who-HAS

  • who-Is

  • I-Am

  • I-Have

  • Notification COV confirmée

  • Notification COV non confirmée

Segmentation

L’appareil ne prend pas en charge la segmentation.

Liaison d’adresses matérielles statique

L’appareil ne prend pas en charge la liaison d’adresses matérielles statique.

Option de réseau

L’appareil prend en charge l’enregistrement comme appareil externe

Types d’objet standard pris en charge

NOTE: Le protocole BACnet permet de régler la propriété « out-of-service » d’un objet sur « true » et d’écrire une valeur dans cette propriété à des fins de test. Dans ce cas, votre logiciel BACnet affichera la valeur que vous avez écrite dans l’objet et non la valeur réelle correspondant à l’appareil et au système surveillés. Avant de remettre l’appareil en service, veillez à remettre la propriété « out-of-service » sur « false ».
Type d’objet Propriétés facultatives prises en charge Propriétés en écriture prises en charge Propriétés en écriture conditionnelles prises en charge

Objet appareil

  • Location

  • Description

  • Local_Time

  • Local_Date

  • Active_COV_Subscriptions

  • Profile_Name

  • Object_Name

  • Object_Identifier

  • Emplacement

  • Description

  • APDU_Timeout

  • Number_Of_APDU_Retries

Objet Entrée analogique

  • Description

  • Reliability

  • COV_Increment

  • Out_Of_Service

  • COV_Increment

Present_Value

Objet Entrée binaire

  • Description

  • Reliability

Out_Of_Service

Present_Value

Objet Entrée multiétat

  • Description

  • Reliability

  • State_Text

Out_Of_Service

Present_Value

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?