EAV15107-ES10

Temporizadores

La central de medida incorpora un temporizador de E/S, un temporizador de carga activa y un temporizador de funcionamiento.

Utilice la pantalla de la central de medida para acceder a las pantallas Temporizador y E/S y visualizar la información de temporizador.

Temporizador de funcionamiento

El temporizador de funcionamiento (Tempor > Func) registra el tiempo durante el cual la central de medida ha permanecido encendida.

Temporizador de carga

El temporizador de carga registra el tiempo durante el cual la intensidad de entrada supera la intensidad umbral del temporizador de carga especificada.

Temporizador de E/S

El temporizador de E/S muestra el tiempo durante el cual una entrada o salida ha permanecido en estado Activado.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?