EAV15107-ZH10

使用显示屏查看谐波

您可以使用显示屏来查看谐波数据。
  1. 导航至谐波

    显示谐波 % 屏幕。

  2. 按您要查看的电压或电流谐波。
    IEEE 模式 IEC 模式 说明
    V L-L U 线电压谐波数据
    V L-N V 相电压谐波数据
    安培 I 电流谐波数据
    TDD TDD 总需量失真数据

    系统将显示所有相的基波(1 次)谐波的幅值和角度。

  3. 分别按 3–1113–2121–31 来查看第 3 - 11、13 - 21 或 23 - 31 次谐波的图形。

    例如,要显示第 13 - 21 次谐波屏幕,请按 13-21

    A A 相 B B 相 C C 相

    谐波图中竖轴表示谐波幅值相对于基波幅值的百分比,并根据所显示的最大谐波来调整图形比例。各个竖条顶部的标记显示谐波最大值。如果谐波大于基本谐波,此标记为三角形以示该值超出范围。

本页的QR代码

这有帮助吗?