EAV15107-ES11

Visualización de la TDD usando la pantalla

La pantalla de la central de medida incorpora pantallas que muestran valores de la TDD.
NOTA: La asignación Modbus de la central de medida incluye registros de datos de armónicos que se integran en su sistema de gestión de energía o alimentación. Puede descargar la lista de registros Modbus de la central de medida desde www.se.com .
  1. Vaya a Armón > TDD .

    Aparece la información de TDD.

  2. Pulse la flecha arriba para volver a las pantallas principales.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?