Acceso a las páginas web de la central de medida
-
El acceso a las páginas web se realiza a través del puerto Ethernet de la central de medida, por lo que deberá estar correctamente configurado.
-
Es obligatorio modificar la contraseña predeterminada al acceder a las páginas web por primera vez. No podrá navegar por las páginas web sin modificar la contraseña predeterminada.
-
La contraseña debe contener entre 8 y 16 caracteres con, como mínimo, un número, una letra mayúscula y un carácter especial.
- Abra un navegador web e introduzca la dirección IP de la central de medida en la barra de direcciones.
- Introduzca el Nombre de usuario (predeterminado: Administrator) y la Contraseña (predeterminada: dirección MAC, que es única en cada central
de medida).NOTA: Introduzca la dirección MAC del medidor sin los dos puntos y con las letras en mayúscula (Por ejemplo: si la dirección MAC del medidor es 00:80:f4:02:14:38, la contraseña será 0080F4021438).
ADVERTENCIAPOSIBLE MERMA DE LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMASe recomienda cambiar la contraseña predeterminada.El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar el acceso de personal no autorizado a las páginas web. - Haga clic en Inicio de sesión.
- Utilice los menús y pestañas para seleccionar
y mostrar las distintas páginas web de la central de medida.NOTA: Si la sesión de usuario permanece inactiva durante un periodo de 10 minutos o superior, la sección expira y es necesario volver a iniciar sesión para acceder a las páginas web.
- Haga clic en Desconexión para salir de las páginas web de la central de medida.