访问测量仪网页
-
这些网页通过测量仪的以太网端口来访问,因此必须正确配置该端口。
-
首次访问网页时必须更改默认密码。如果不更改默认密码,您将无法浏览网页。
-
密码必须包含 8 到 16 个字符,其中至少有 1 个数字、1 个大写字母和 1 个特殊字符。
- 打开 Web 浏览器,并在地址栏中输入测量仪的 IP 地址。
-
输入用户名(默认:Administrator)和密码(默认:每个测量仪唯一的
MAC 地址)。
注: 输入大写的测量仪的 MAC 地址,不带冒号(例如:测量仪的 MAC 地址为 00:80:f4:02:14:38,则密码为 0080F4021438)。
警告 降低系统可用性、完整性和保密性的潜在危害建议更改默认密码。不遵守这些说明可能会造成未经授权的人员访问网页。 - 单击登录。
-
使用顶部标题中的菜单和选项卡,可选择并显示测量仪的各种网页。
注: 如果用户会话在 10 分钟或更长时间内处于非活动状态,会话将超时,您需要重新登录才能访问网页。
- 单击注销,退出测量仪网页。