HRB1684304-15

使用显示屏确认控制电源(辅助电源)中断事件

对于适用型号上的 MID/MIR 符合性。

注: 当测量仪上显示控制电源中断事件图标时,设施管理员必须评估原因及其持续时间。

使用电源屏幕确认控制电源中断事件。

仅在输入 4 位数的 MID/MIR/计费锁定密码后,您才能确认(关闭)控制电源中断事件。

注:
  • 您不能同时确认报警和控制电源中断事件。

  • 在确认损失数上次通电上次断开事件前,控制电源中断事件图标 将一直闪烁。

  1. 导航到 维护 > 诊断 > 电源

    同一页面上显示了损失数上次通电上次断开事件及其时标。

  2. 确认
  3. 输入计费锁定密码,然后按确认
    注: 默认密码是 0000
  4. 阅读显示屏上的注意!消息,然后按确认或者按返回上一个屏幕。

    仅当按时,确认和控制电源中断事件图标 才会消失。

    注: 仅能通过 Modbus 通讯将损失数复位为 0。要执行此复位,需要在测量仪显示屏幕上禁用 4 位 MID/MIR/计费锁定密码。

本页的QR代码

这有帮助吗?