HRB1684303-17

LED de alarma/de impulsos de energía

El LED de alarma/de impulsos de energía puede configurarse para la notificación de alarmas o el recuento de impulsos de energía.

Cuando se configura para la notificación de alarmas, este LED parpadea cuando hay activa una alarma de prioridad baja, media o alta, lo que indica una condición de alarma activa o una alarma de prioridad alta inactiva pero no confirmada.

Cuando se configura para el recuento de impulsos de energía, este LED parpadea de forma proporcional al consumo de energía, lo que normalmente se utiliza para verificar la precisión de la central de medida.

El indicador LED de alarma/de impulsos de energía de los modelos MID/MIR está configurado de manera permanente el recuento de impulsos de energía, y no puede desactivarse ni utilizarse para las alarmas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?