HRB1684303-16

Registro de alarmas

Los registros de alarmas se almacenan en el registro histórico de alarmas de la central de medida.

Puede visualizar el registro histórico de alarmas desde la pantalla de la central de medida o desde un navegador web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?