HRB1684303-16

Descripción general de la configuración de alarma

Puede utilizar la pantalla de la central de medida o ION Setup para configurar alarmas unarias, digitales o estándar (1 seg). Para configurar alarmas lógicas y personalizadas, deberá utilizar ION Setup .

Si realiza cambios en la configuración básica de la central de medida, se deshabilitan todas las alarmas para evitar un funcionamiento no deseado de estas. Si configura umbrales de alarma estándar o personalizados mediante la pantalla, se perderán los decimales configurados previamente mediante ION Setup .

AVISO
funcionamiento imprevisto del equipo
  • Verifique que todos los ajustes de alarma son correctos y haga los ajustes necesarios.
  • Vuelva a habilitar todas las alarmas configuradas.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar el funcionamiento incorrecto de las alarmas.

Comprobación de errores integrada

ION Setup comprueba de forma dinámica combinaciones de configuración incorrectas. Cuando habilite una alarma, deberá en primer lugar configurar los límites de activación y desactivación en valores aceptables para poder salir de la pantalla de configuración.

**does this only apply to certain types of alarms?

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?