HRB1684304-17

适用性

本节仅适用于表中所示的测量仪型号及相应固件版本:

测量仪型号

固件版本

PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580

4.0.0 或更高版本

PM5570 / PM5660 / PM5760

6.0.0 或更高版本

PM5650

4.10.0 或更高版本

PM5561

12.0.0 或更高版本

PM5661 / PM5761

14.0.0 或更高版本

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?