HRB1684303-15

Alarmas digitales disponibles

La central de medida incluye un conjunto de cuatro o dos alarmas digitales.
Etiqueta de alarma Descripción

Alarma digital S1

Entrada digital 1

Alarma digital S2

Entrada digital 2

Alarma digital S3

Entrada digital 3*

Alarma digital S4

Entrada digital 4*

*Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?