HRB1684304-16

可用数字报警

测量仪设有一组 4 个或者 2 个数字报警。
报警标签 描述

数字报警 S1

数字输入 1

数字报警 S2

数字输入 2

数字报警 S3

数字输入 3*

数字报警 S4

数字输入 4*

*在特定型号的测量仪上可用。有关可用性的信息,请参阅 PM5500 / PM5600 / PM5700 系列的功能差异矩阵
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?