Verfügbare Standardalarme
| Alarmbezeichnung | Gültiger Bereich und Auflösung | Einheiten | ||
|---|---|---|---|---|
| ION Setup | Display | ION Setup | Display | |
| Over Phase Current | Überstrom, Ph | 0,000 bis 99999,000 | 0 bis 99999 | A |
| Under Phase Current | Unterstrom, Ph | 0,000 bis 99999,000 | 0 bis 99999 | A |
| Over Neutral Current | Überstrom, N | 0,000 bis 99999,000 | 0 bis 99999 | A |
| Over Ground Current | Überstrom, E | 0,000 bis 99999,000 | 0 bis 99999 | A |
| Over Voltage L-L | Überspannung, L-L | 0,00 bis 999999,00 | 0 bis 999999 | V |
| Under Voltage L-L | Unterspannung, L-L | 0,00 bis 999999,00 | 0 bis 999999 | V |
| Over Voltage L-N | Überspannung, L-N | 0,00 bis 999999,00 | 0 bis 999999 | V |
| Under Voltage L-N | Unterspannung, L-N | 0,00 bis 999999,00 | 0 bis 999999 | V |
| Over Active Power | Über-kW | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kW |
| Over Reactive Power | Über-kVAr | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kVAR |
| Over Apparent Power | Über-kVA | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kVA |
| Leading True PF | LF voreil., real | –1,00 bis –0,01 und 0,01 bis 1,00 | — | |
| Lagging True PF | LF nacheil., real | –1,00 bis –0,01 und 0,01 bis 1,00 | — | |
| Leading Disp PF | Cos Phi, voreil. | –1,00 bis –0,01 und 0,01 bis 1,00 | — | |
| Lagging Disp PF | Cos Phi, nacheil. | –1,00 bis –0,01 und 0,01 bis 1,00 | — | |
| Over Present Active Power Demand | Über-kW-MW, akt. | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kW |
| Over Last Active Power Demand | Über-kW-MW, zuletzt | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kW |
| Over Predicted Active Power Demand | Über-kVA-MW, progn. | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kW |
| Over Present Reactive Power Demand | Über-kVAr-MW, akt. | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kVAR |
| Over Last Reactive Power Demand | Über-kVAr-MW, zuletzt | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kVAR |
| Over Predicted Reactive Power Demand | Über-kVAr-MW, progn. | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kVAR |
| Over Present Apparent Power Demand | Über-kVA-MW, akt. | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kVA |
| Over Last Apparent Power Demand | Über-kVA-MW, zuletzt | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kVA |
| Over Predicted Apparent Power Demand | Über-kVA-MW, progn. | 0,0 bis 9999999,0 | 0 bis 9999999 | kVA |
| Over Frequency | Überfrequenz | 0,000 bis 99,000 | Hz | |
| Under Frequency | Unterfrequenz | 0,000 bis 99,000 | Hz | |
| Over Voltage Unbalance | Überspann. Unsym. | 0 bis 99 | % | |
| Over Voltage THD* | Überspannung THD | 0 bis 99 | % | |
| Phase Loss | Phasenausfall | 0,00 bis 999999,00 | 0 bis 999999 | — |
| Over Current AL1, I5** | Überstrom AL1, I5 | 3 bis 4500 | mA | |
| Over Current AL2, I5** | Überstrom AL2, I5 | 3 bis 4500 | mA | |
| Over Current AL1, I6** | Überstrom AL1, I6 | 3 bis 4500 | mA | |
| Over Current AL2, I6** | Überstrom AL2, I6 | 3 bis 4500 | mA | |
| * Der Alarm „Over Voltage THD“ gilt nur für L-L-Spannung. | ||||
| ** Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500/PM5600 / PM5700-Reihe. | ||||
| HINWEIS: Für die Ringkernwandler-Verwendung sollten die Auslöse- und Abfallwerte für „Überstrom AL1, I5/I6“ und „Überstrom AL2 I5/I6“ auf Werte im Bereich des Reststromwerts eingestellt werden, der die festgelegte Genauigkeit erfüllt (siehe Tabelle Beispiel für Einstellung der Ringkernwandler-Drehungen). | ||||
Sie können Folgendes festlegen:
-
Einen der beiden Alarme (AL1 oder AL2) zur Benachrichtigung und den anderen für den Betrieb des Digitalausgangs.
ODER
-
Sowohl AL1- als auch AL2-Alarm zur Benachrichtigung.
ODER
-
Sowohl AL1- als auch AL2-Alarm für den Betrieb des Digitalausgangs.
Typische doppelte Alarmanwendung für I5 oder I6: