HRB1684305-16

Building Operation

Struxtureware™ Building Operation ist eine vollständige Softwarelösung für die integrierte Überwachung, die Steuerung und das Management von Energie-, Beleuchtungs- und Brandschutzanlagen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

Sie unterstützt die wichtigsten Kommunikationsstandards in der Gebäudeautomatisierung und im Sicherheitsmanagement, z. B. TCP/IP, LonWorks, BACnet, Modbus und Ethernet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?