HRB1684303-16

Modificación de contraseñas/códigos de acceso

NOTA: Consulte la sección Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web para saber si estas funciones están disponibles a su central de medida.

AVISO
PÉRDIDA DE ACCESO
Anote la información de usuario y las contraseñas/los códigos de acceso del dispositivo en una ubicación segura.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos y la pérdida de acceso al dispositivo.

AVISO
pérdida de datos o de la configuración del producto
No deje que personal no autorizado acceda físicamente al dispositivo.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos y la pérdida de acceso al dispositivo.

Modificación del código de acceso de la pantalla

Consulte la sección Configuración de los códigos de acceso de pantalla para obtener instrucciones sobre cómo modificar el código de acceso predeterminado de la pantalla.

Modificación de las contraseñas de las cuentas de usuario

En función de la versión de firmware de la central de medida, consulte la sección Configuración de cuentas de usuario para las páginas web O la sección Modificación de contraseñas de las cuentas de usuario para obtener instrucciones sobre cómo modificar la contraseña de la cuenta de usuario predeterminada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?