HRB1684302-15

Configurer les paramètres DNP3 à l’aide de l’afficheur

L’écran de configuration Ethernet sur l’appareil permet de configurer la communication DNP3.
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le code d’accès de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez Comm > Enet .
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre DNP3, puis appuyez sur Modif.
  5. Modifiez le paramètre selon besoin (Activé/Désactivé), puis appuyez sur OK.
  6. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
  7. Appuyez sur Yes pour enregistrer vos modifications.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?