Konfiguration der Digitaleingänge über ION Setup
- Starten Sie ION Setup .
- Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
-
Konfigurieren Sie den Steuerungsmodus, den Sie für
den Digitaleingang verwenden möchten.
Option Beschreibung Normal Input Metering -
Navigieren Sie zu
. -
Wählen Sie den zu konfigurierenden Eingangsmesswertkanal aus und klicken Sie auf Edit.
-
Konfigurieren Sie die Parameter des Eingangsmesswertkanals nach Bedarf.
-
Wählen Sie den Digitaleingang aus, den Sie mit dem Eingangsmesswertkanal verbinden möchten, und klicken Sie auf die Pfeile, um ihn zu den zugewiesenen Eingängen hinzuzufügen.
Multi-Tariff -
Navigieren Sie zu Multi-Tariff.
-
Folgen Sie dem Konfigurationsassistenten für Mehrfachtarife, stellen Sie den Steuerungsmodus auf Eingang und wählen Sie die Digitaleingänge aus, die Sie verknüpfen möchten.
Demand Sync -
Navigieren Sie zu Demand Setup.
-
Wählen Sie den Mittelwerttyp aus, den Sie mit dem Digitaleingang verknüpfen möchten und klicken Sie auf Edit.
-
Konfigurieren Sie die Parameter für den Mittelwertmodus nach Wunsch und stellen Sie den Modus auf eine der Eingangsoptionen ein.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Digital Input Association, um einen Digitaleingang zu verknüpfen.
-
- Navigieren Sie zu .
-
Wählen Sie einen zu konfigurierenden Digitaleingang
aus und klicken Sie auf Edit.
Der Einrichtungsbildschirm für diesen Digitaleingang wird angezeigt.
- Konfigurieren Sie die Einrichtungsparameter nach Bedarf.
-
Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen
zu speichern.
Digitale Eingangseinrichtungsparameter
Parameter
Werte
Beschreibung
Bezeichnung — Verwenden Sie dieses Feld, um die werkseitige Bezeichnung zu ändern und dem Digitaleingang einen beschreibenden Namen zuzuweisen. Control Mode Normal
Demand Sync
Input Metering
Multi-Tariff
In diesem Feld wird angezeigt, wie der Digitaleingang funktioniert: -
Normal: Der Digitaleingang ist entweder mit einem Digitaleingangsalarm verknüpft oder er ist mit keiner anderen Messgerätfunktion verknüpft. Das Messgerät zählt und protokolliert die Anzahl der empfangenen Impulse normal.
-
Demand Sync: Der Digitaleingang ist mit einer der Mittelwert-Eingangssynchronisierungsfunktionen verknüpft. Das Messgerät nutzt den empfangenen Impuls zur Synchronisierung seines Mittelwertintervalls mit der externen Quelle.
-
Input Metering: Der Digitaleingang ist mit einem der Eingangsimpulsmesskanäle verknüpft. Das Messgerät zählt und protokolliert die Anzahl der empfangenen Impulse sowie die entsprechenden, zu den Impulsen gehörenden Verbrauchsdaten.
-
Multi-Tariff: Der Digitaleingang ist mit der Mehrfachtariffunktion verknüpft.
HINWEIS: Der Steuerungsmodus wird in ION Setup eingestellt, wo Sie die Funktion konfigurieren können.Debounce 0 bis 1000 Das ist die Verzögerungszeit zur Kompensierung der mechanischen Kontaktprellung. Stellen Sie in diesem Feld ein, wie lange (in ms) das externe Signal in einem bestimmten Zustand verbleiben muss, bevor dies als gültige Statusänderung angesehen wird. Zulässige Werte sind Zahlen in 10er Schritten (d. h. 10, 20, 30, usw. bis 1000 ms). Associations — In diesem Feld werden zusätzliche Informationen angezeigt, wenn der Digitaleingang bereits mit einer anderen Messgerätfunktion verknüpft ist. -