HRB1684303-15

Configuración de las entradas digitales a través de la pantalla

Puede utilizar la pantalla para configurar las entradas digitales.
NOTA: Se recomienda utilizar ION Setup para configurar las entradas digitales, ya que los parámetros de configuración que requieren la introducción de texto solo pueden modificarse con ION Setup .
  1. Vaya a Mant > Config .
  2. Escriba el código de acceso de configuración (el valor predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a E/S > Ent d .
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalada la entrada digital que desea configurar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Edit.
    NOTA: Si no se muestra Edit, se trata de un parámetro que es de solo lectura o solo puede modificarse a través del software.
  6. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  7. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
  8. Pulse la flecha arriba para salir. Pulse para guardar los cambios.

    Parámetros de configuración de entrada digital disponibles mediante la pantalla.

    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Etiqueta Este parámetro solo se puede modificar a través del software. Este campo sirve para asignar nombres a las entradas digitales.
    Eliminac rebote (ms) De 0 a 1000 Se trata del retardo que compensa el rebote del contacto mecánico. Este campo sirve para establecer el tiempo (en milisegundos) durante el cual la señal externa deberá permanecer en un determinado estado para que se considere un cambio de estado válido. Los valores admisibles son incrementos de 10 (es decir, 10, 20, 30, etc., hasta 1000 ms).
    Control Mode

    Normal

    Demand Sync

    Medición de entradas

    Tarifa múltiple

    Este campo muestra el funcionamiento de la entrada digital.
    • Normal: La entrada digital está asociada a una alarma de entrada digital, o bien no está asociada con otra función de la central de medida. La central cuenta y registra el número de impulsos entrantes con normalidad.

    • Demand Sync: La entrada digital está asociada con una de las funciones de demanda de sincronización de entradas. La central utiliza el impulso entrante para sincronizar su periodo de demanda con la fuente externa.

    • Input Metering: La entrada digital está asociada con uno de los canales de medición de entradas. La central cuenta y registra el número de impulsos entrantes y los datos de consumo relacionados asociados con los impulsos.

    • Multi-Tariff: La entrada digital está asociada a la función de tarifa múltiple.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?