HRB1684302-17

Configuration des sorties numériques avec l’afficheur

Vous pouvez utiliser l’afficheur pour configurer les sorties numériques.
NOTE: Il est recommandé d’utiliser ION Setup pour configurer les sorties logiques, car les paramètres de configuration qui nécessitent une saisie textuelle peuvent uniquement être modifiés avec le logiciel.
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le code d’accès de configuration, puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez E/S > S log.
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur la sortie logique à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Modifiez les paramètres selon besoin.
    1. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
    2. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
    3. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
    NOTE: Si Modif n’apparaît pas, c’est que le paramètre est en lecture seule ou qu’il peut uniquement être modifié à l’aide du logiciel.
  6. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter. Appuyez sur Yes pour enregistrer vos modifications.
    Valeur Option ou plage Description
    Étiquette Uniquement modifiable à l’aide du logiciel. Utilisez ce champ pour modifier le libellé par défaut et attribuer un nom significatif à cette sortie numérique.
    Mode commande Externe, Synchro val moy, Alarme, Energie Ce champ indique le mode de fonctionnement de la sortie numérique.
    • Externe : La sortie logique est commandée à distance, soit par le biais du logiciel, soit par un automate programmable via les commandes envoyées par les communications.

    • Synchro val moy: La sortie logique est associée à l’un des systèmes de calcul de la valeur moyenne. L’appareil envoie une impulsion à la sortie logique à la fin de chaque intervalle de calcul de la valeur moyenne.

    • Alarme : La sortie logique est associée au système d’alarme. L’appareil envoie une impulsion à la sortie logique lorsque l’alarme est déclenchée.

    • Energ : La sortie numérique est associée aux impulsions d’énergie. Lorsque ce mode est sélectionné, vous pouvez sélectionner le paramètre d’énergie puis régler la fréquence d’impulsions (impulsions/kW).

    Mode comportement Normal, Temporisé, Maintien bobine
    • Normal : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « Externe » ou sur « Alarme ». La sortie numérique reste dans l’état activé jusqu’à ce qu’une commande de désactivation soit envoyée par l’ordinateur ou l’automate programmable.

    • Temporisé : La sortie logique reste dans l’état activé pour la période définie par le registre de configuration On Time.

    • Maintien bobine : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « Externe » ou sur « Alarme ». Pour une alarme unaire associée à une sortie numérique, vous devez régler le mode de comportement sur « Maintien bobine». La sortie s’active lorsque la commande de mise sous tension est reçue et se désactive lorsque la commande de libération de la bobine est reçue. En cas de perte de l’alimentation dédiée, la sortie mémorise son état et y revient une fois l’alimentation rétablie.

    Durée activation (s) 0 à 9,999 Ce paramètre définit la largeur d’impulsion (durée d’activation) en secondes.
    Sélect. système moy Puissance, Courant, Mesure d’entrée S’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « Synchro val moy ». Sélectionnez le système de calcul de la valeur moyenne à surveiller.
    Sélect. alarmes Toutes les alarmes disponibles S’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « Alarm ». Sélectionnez une ou plusieurs alarmes à surveiller.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?