HRB1684304-16

使用显示屏配置数字输出

您可使用显示屏来配置数字输出。
注: 建议使用 ION Setup 来配置数字输出,因为要求文本输入的设置参数只能使用软件来进行修改。
  1. 导航到 维护 > 设置
  2. 输入设置密码,然后按确定
  3. 导航至 I/O > DO
  4. 移动光标指向您要设置的数字输出,然后按编辑
  5. 根据需要编辑参数。
    1. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
    2. 根据需要修改参数,然后按确定
    3. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定
    注: 如果编辑未显示,则意味着该参数为只读或仅能通过软件来进行修改。
  6. 按向上箭头退出。按保存更改。
    设置 选项或范围 描述
    标签 此项只能通过软件进行更改。使用此字段可更改默认标签以及为此数字输出指定描述性名称。
    控制模式 外部、需量同步、报警、电能 此字段显示了数字输出如何发挥功能。
    • 外部:该数字输出可通过软件或通过通讯发送的命令由 PLC 来进行远程控制。

    • 需量同步:该数字输出与其中一个需量系统有关联。测量仪在每个需量间隔结束时向数字输出发送一个脉冲。

    • 报警:该数字输出与报警系统关联。测量仪在报警被触发时向数字输出发送一个脉冲。

    • 电能:该数字输出与电能脉冲相关联。选中此模式后,您可以选择电能参数,然后设置脉冲率(脉冲数/kW)。

    操作模式 正常、定时、绕组
    • 正常:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。该数字输出保持为“开”状态,直到计算机或 PLC 发送“关”命令。

    • 定时:该数字输出在由“上电时间”设置寄存器定义的时间段内始终保持为“开”。

    • 绕组:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。对于与数字输出关联的单元报警,您必须将操作模式设置为绕组。该输出在收到“激励”命令时打开,在收到“绕组释放”命令时关闭。在控制电源断开的情况下,该输出记忆并返回到控制电源断开时所处的状态。

    上电时间(秒) 0 至 9999 此设置定义了脉冲宽度(ON time),单位为秒。
    选择需量系统 功率、电流、输入量测量 当控制模式设置为需量同步时应用。选择要监控的需量系统。
    选择报警 所有可用的报警 当控制模式设置为报警时应用。选择一个或多个要监控的报警。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?