HRB1684304-15

使用 ION Setup 来配置输入量测量

您可使用 ION Setup 来配置输入量测量通道。
  1. 启动 ION Setup
  2. 连接到您的测量仪。
  3. 导航到 I/O configuration > Input metering
  4. 选择要配置的输入量测量通道,然后单击Edit

    系统将显示Channel Setup屏幕。

  5. 为该测量通道的Label输入一个描述性名称。
  6. 根据需要配置输入量计量参数。
  7. 单击Send保存更改。
    参数 数值 描述
    标签

    使用此字段可更改默认标签,并为此输入量测量通道指定描述性名称。

    Pulse Weight 0 至 99.99999

    使用此字段指定每个脉冲表示的数量或值。

    Units 无单位、Wh、kWh、MWh、VARh、kVARh、MVARh、VAh、kVAh、MVAh、gal、BTU、L、m3、MCF、lbs、kg、klbs、Therm

    选择与监控值相关联的测量单位。

    Rate 可变(取决于所选的单位)

    对于基于时间的值(例如 kWh),此参数将为需量计算提供关联的需量单位 (kW)。对于其它值(如 kg),此参数配置为提供速率信息 (kg/h)。

    Mode Pulse 或 Transition

    将“模式”设置为“脉冲”,以便仅对完整脉冲计数。将“模式”设置为“转变”,对每次状态更改(开-关或关-开)进行计数。

    Available Inputs / Assigned Inputs 数字输入 DI1、DI2、DI3*、DI4*

    从“可用输入”框中选择数字输入,并使用向右箭头按钮将输入量测量通道分配给该数字输入。

    *在特定型号的测量仪上可用。有关可用性的信息,请参阅 PM5500 / PM5600 / PM5700 系列的功能差异矩阵
本页的QR代码

这有帮助吗?