HRB1684302-15

Configuration de la mesure d’entrée via l’afficheur

Vous pouvez utiliser l’afficheur de l’appareil pour configurer les canaux de mesure d’entrée.
NOTE: Il est recommandé d’utiliser ION Setup pour configurer la mesure d’entrée, car les paramètres de configuration qui nécessitent une saisie textuelle peuvent uniquement être modifiés avec ION Setup .
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le code d’accès de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez E/S > Mes E .
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le canal de mesure d’entrée à configurer, puis appuyez sur Modif.
  5. Déplacez le curseur sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Edit.
    NOTE: Si Edit n’apparaît pas, c’est que le paramètre est en lecture seule ou qu’il peut uniquement être modifié à l’aide du logiciel.
  6. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  7. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter. Appuyez sur Yes pour enregistrer vos modifications.
    Paramètre Valeurs Description
    Libellé

    Utilisez ce champ pour modifier le libellé par défaut et attribuer un nom significatif à ce canal de mesure d’entrée.

    Poids impulsion 0 à 99,99999

    Utilisez ce champ pour spécifier la quantité ou valeur représentée par chaque impulsion.

    Code de l’unité Aucun, Wh, kWh, MWh, VARh, kVARh, MVARh, VAh, kVAh, MVAh, gal, BTU, L, m3, MCF, lbs, kg, klbs, Therm

    Sélectionnez l’unité de mesure associée à la valeur surveillée.

    Code val. moy. Varie (sur la base des unités sélectionnées)

    Pour les valeurs temporelles (en kWh, par exemple), ce paramètre spécifie les unités associées (kW) pour les calculs de valeur moyenne. Pour les autres valeurs (en kg, par exemple), ce paramètre peut être configuré pour fournir des informations de débit (kg/h).

    Mode Impulsion, transition

    Réglez le mode sur Impuls pour compter uniquement les impulsions complètes. Réglez le mode sur Transition pour compter chaque changement d’état d’activé à désactivé ou de désactivé à activé.

    Entrées numériques Aucun, Entrée logique

    Sélectionnez l’entrée numérique dans la zone Available Inputs et cliquez sur le bouton fléché vers la droite pour associer le canal de mesure d’entrée à cette entrée numérique.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?