HRB1684304-15

使用显示屏配置输入量测量

您可使用测量仪显示屏来配置输入量测量通道。
注: 建议使用 ION Setup 来配置输入量测量,因为要求文本输入的设置参数只能使用 ION Setup 来进行修改。
  1. 导航到 维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航到 I/O > 输入
  4. 移动光标指向您要设置的输入量测量通道,然后按编辑
  5. 将光标移动至您要修改的参数,然后按编辑
    注: 如果编辑未显示,则意味着该参数为只读或仅能通过软件来进行修改。
  6. 根据需要修改参数,然后按确定
  7. 按向上箭头退出。按保存更改。
    参数 数值 描述
    标签

    使用此字段可更改默认标签,并为此输入量测量通道指定描述性名称。

    脉冲分量 0 至 99.99999

    使用此字段指定每个脉冲表示的数量或值。

    单位代码 无、Wh、kWh、MWh、VARh、kVARh、MVARh、VAh、kVAh、MVAh、gal、BTU、L、m3、MCF、lbs、kg、klbs、Therm

    选择与监控值相关联的测量单位。

    需量代码 可变(取决于所选的单位)

    对于基于时间的值(例如 kWh),此参数将为需量计算提供关联的需量单位 (kW)。对于其它值(如 kg),此参数配置为提供速率信息 (kg/h)。

    模式 脉冲,转变

    将“模式”设置为“脉冲”,以便仅对完整脉冲计数。将“模式”设置为“转变”,对每次状态更改(开-关或关-开)进行计数。

    数字输入 无、数字输入

    从“可用输入”框中选择数字输入,并使用向右箭头按钮将输入量测量通道分配给该数字输入。

本页的QR代码

这有帮助吗?