HRB1684303-15

Configuración del filtrado Modbus TCP/IP mediante las páginas web

NOTA: Consulte la sección Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web para saber si estas funciones están disponibles a su central de medida.

Puede configurar los derechos de acceso de cualquier dirección IP válida además de cualquier dirección IP anónima.

  1. Inicie sesión en las páginas web de la central de medida.
  2. En función de la versión de firmware de la central de medida, haga clic en Configuración > Filtrado de Modbus TCP/IP O haga clic en Configuración > Comunicación > Filtrado de IP .
  3. Haga clic en Activar filtrado para activar el filtrado Modbus TCP/IP.

    Se podrán editar los campos de dirección IP, excepto el campo de dirección IP anónima, que aparecerá con asteriscos (***.***.***.***).

  4. Establezca el acceso para direcciones IP anónimas.
    NOTA: Si el filtrado Modbus TCP/IP está activado, las direcciones IP anónimas únicamente tendrán acceso de sólo lectura o no tendrán acceso; no pueden tener acceso total.
  5. Introduzca las otras direcciones IP a las que desea que acceda la central de medida y los dispositivos en serie.
  6. Establezca el nivel de acceso para cada dirección IP específica.
    NOTA: Si se introducen direcciones IP duplicadas, se descartará la segunda dirección introducida y su nivel de acceso al guardar los cambios.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?