Realizar la configuración de SNMP usando las páginas web
Puede configurar el SNMP de la central de medida usando las páginas web.
- Inicie sesión en las páginas web de la central de medida.
- En función de la versión de firmware de la central de medida, haga clic en O haga clic en .
- Modifique los parámetros según corresponda.
Parámetros SNMP disponibles mediante las páginas web
Parámetro Valores Descripción Activar SNMP
Sí/No
Activa o desactiva SNMP en la central de medida.
Contacto del sistema
—
Introduzca el nombre del administrador SNMP
Nombre del sistema
—
Introduzca un nombre descriptivo para la central de medida
Ubicación del sistema
—
Introduzca la ubicación de la central de medida
Nombre de comunidad de solo lectura/nombre de comunidad de solo escritura
—
Introduzca el nombre de comunidad usado en las solicitudes de SNMP
NOTA: Se recomienda encarecidamente establecer el nombre de comunidad que mejor se ajuste a sus directrices de seguridad. El nombre de comunidad debe contener entre 8 y 16 caracteres con, como mínimo, una letra mayúscula, una letra minúscula y un carácter especial.Activar capturas de SNMP
Sí/No
Activa las capturas SNMP en la central de medida
Dirección IP del receptor de capturas 1/Dirección IP del receptor de capturas 2
—
Introduzca hasta 2 direcciones IP del receptor de capturas donde enviar los mensajes de trampa