使用网页配置 SNMP
- 登录到测量仪网页。
- 根据测量仪固件版本的不同,单击 或者单击 。
-
根据需求更改设置:
可以使用网页设置的 SNMP 参数
参数 数值 描述 启用 SNMP
是/否
激活或禁用测量仪上的 SNMP
系统联系
—
输入 SNMP 管理员的姓名
系统名称
—
输入测量仪的描述性名称
系统位置
—
输入测量仪的位置
只读社区名称/只写社区名称
—
激活用于 SNMP 请求的共有名称
注: 强烈建议设置最符合您的安全准则的社区名称。社区名称必须包含 8 到 16 个字符,其中至少有 1 个大写字母、1 个小写字母和 1 个特殊字符。启用 SNMP 陷阱
是/否
激活测量仪上的 SNMP 自陷
陷阱接收器 1 IP 地址 / 陷阱接收器 2 IP 地址
—
发送陷阱消息时,最多输入 2 个陷阱接收器 IP 地址