HRB1684303-15

Configuración del LED de alarma/de impulsos de energía mediante la pantalla

Se puede utilizar la pantalla con el fin de configurar el indicador LED de la central de medida para aplicaciones de notificación de alarmas o de recuento de impulsos de energía.

NOTA: El indicador LED de alarma/de impulsos de energía de la central de medida PM5561 / PM5661 / PM5761 está configurado de manera permanente para impulsos de energía.

  1. Vaya a Mant > Config.
  2. Escriba el código de acceso de configuración (el valor predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a E/S > LED.
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Pulse los botones más o menos para modificar el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Pulse la flecha arriba para salir. Pulse para guardar los cambios.
    Valor Opción o intervalo Descripción
    Modo Alarma, Desact, Energ

    Desact deshabilita completamente el LED.

    Alarm configura el LED para la notificación de alarmas.

    Energy} configura el LED para el recuento de impulsos de energía.

    Impulsos por k__h De 1 a 9999999 Cuando se configura para el recuento de impulsos de energía, este ajuste define cuántos impulsos se envían al indicador LED por cada 1 kWh, 1 kVARh o 1 kVAh de energía acumulada. Este ajuste se ignora cuando el modo del LED se establece en Alarma.
    Canal

    Activ sumin,

    Activ rec,

    Activ sumin+rec,

    Reactiv sumin,

    Reactiva rec,

    Reactiv sumin+rec,

    Aparent sumin,

    Aparent rec,

    Aparent sumin+rec

    Selecciona qué canal de energía acumulada se supervisa y utiliza para el recuento de impulsos de energía. Este ajuste se ignora cuando el modo del LED se establece en Alarma.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?