HRB1684303-16

Configuración del escalado de energía mediante ION Setup

Puede utilizar ION Setup para configurar el escalado de energía. En función del escalado, se produce un desbordamiento de energía cuando se alcanza un determinado valor umbral.
  1. Inicie ION Setup .
  2. Conecte la central de medida.
  3. Abra la pantalla Energy Scaling.
  4. Haga clic en Edit para configurar los parámetros Setup según sea necesario.
  5. Utilice la lista desplegable para seleccionar el parámetro que desea establecer para Energy Scaling.
    NOTA: Si establece el parámetro Energy Scaling, en el que el valor umbral es inferior a la energía acumulada, la energía acumulada se restablece en cero.
  6. Haga clic en Send (Enviar) para guardar los cambios realizados en la central de medida.

    Parámetros Energy Scaling disponibles mediante ION Setup

    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Auto

    (Predeterminado)

    De 0 a 9,2233 E

    Las unidades del valor de energía cambian automáticamente en función de la cantidad de energía acumulada, de Kilo a Mega, de Mega a Giga, de Giga a Tera, de Tera a Peta y de Peta a Exa.

    Cuando cualquiera de los parámetros de energía (entregada o recibida) supera los 9,2233 E, todos los parámetros de energía se restablecen en 0.

    Kilo (k)

    De 0 a 999,99 k

    Cuando cualquiera de los parámetros de energía (entregada o recibida) supera los 999,99 k, todos los parámetros de energía se restablecen en 0.

    Mega (M)

    De 0 a 999,99 M

    Las unidades del valor de energía cambian automáticamente en función de la cantidad de energía acumulada, de Kilo a Mega.

    Cuando cualquiera de los parámetros de energía (entregada o recibida) supera los 999,99 M, todos los parámetros de energía se restablecen en 0.

    Giga (G)

    De 0 a 999,99 G

    Las unidades del valor de energía cambian automáticamente en función de la cantidad de energía acumulada, de Kilo a Mega y de Mega a Giga.

    Cuando cualquiera de los parámetros de energía (entregada o recibida) supera los 999,99 G, todos los parámetros de energía se restablecen en 0.

    Tera (T)

    De 0 a 999,99 T

    Las unidades del valor de energía cambian automáticamente en función de la cantidad de energía acumulada, de Kilo a Mega, de Mega a Giga y de Giga a Tera.

    Cuando cualquiera de los parámetros de energía (entregada o recibida) supera los 999,99 T, todos los parámetros de energía se restablecen en 0.

    Peta (P)

    De 0 a 999,99 P

    Las unidades del valor de energía cambian automáticamente en función de la cantidad de energía acumulada, de Kilo a Mega, de Mega a Giga, de Giga a Tera y de Tera a Peta.

    Cuando cualquiera de los parámetros de energía (entregada o recibida) supera los 999,99 P, todos los parámetros de energía se restablecen en 0.

    Exa (E)

    De 0 a 9,2233 E

    Las unidades del valor de energía cambian automáticamente en función de la cantidad de energía acumulada, de Kilo a Mega, de Mega a Giga, de Giga a Tera, de Tera a Peta y de Peta a Exa.

    Cuando cualquiera de los parámetros de energía (entregada o recibida) supera los 9,2233 E, todos los parámetros de energía se restablecen en 0.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?