HRB1684305-16

Konfiguration von Zeit und Zeitsynchronisation über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten.

Sie können Zeit und Zeitsynchronisation über die Webseiten konfigurieren.

  1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
  2. Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Einstellungen Datum-/Uhrzeit ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Datums-/Uhrzeiteinstellungen .
  3. Klicken Sie auf Ja neben Netzwerkzeitsynchronisation aktivieren, wenn Sie einen SNTP-Server zur Synchronisierung der Messgeräteuhr verwenden möchten.
    1. Stellen Sie das Abrufintervall ein, um festzulegen, wie oft das Messgerät über SNTP synchronisiert wird.
    2. Geben Sie die IP-Adresse des primären NTP-Servers und die IP-Adresse des sekundären NTP-Servers ein.
    HINWEIS: Im Feld Letzte erfolgreiche Zeitsynchronisierung werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Synchronisierung über SNTP sowie die IP-Adresse des Servers, der das Signal gesendet hat, angezeigt.
  4. Geben Sie die Uhreneinstellungen des Messgeräts ein und klicken Sie auf Änderungen speichern oder Änderungen anwenden.
    Parameter Werte Beschreibung

    Zeitzonenausgleich

    UTC, UTC±H

    Wählen Sie UTC, um die aktuelle Zeit in UTC (Greenwich Mean Time-Zone) anzuzeigen.

    Um die Ortszeit anzuzeigen, stellen Sie diesen Parameter auf den UTC-Offset für Ihre Ortszeit ein. Um z. B. die Standard-Ortszeit in San Francisco am Messgerät anzuzeigen, wählen Sie UTC‑-8.

    HINWEIS: Sie müssen entweder die automatische Sommerzeiteinstellung aktivieren oder diese Einstellung manuell vornehmen, um der Sommerzeit Rechnung zu tragen.

    Automatische Sommerzeiteinstellung aktivieren

    Ja, Nein

    Stellen Sie diese Option auf „Ja“, damit die Uhrzeit automatisch auf Sommerzeit umgestellt wird. Geben Sie dann das Anfangs- und Enddatum und die Uhrzeit für die Sommerzeit ein.

    Anfang der Sommerzeit / Ende der Sommerzeit

    Wählen Sie Anfangs- und Enddatum und Zeit für die Sommerzeit am Standort des Messgeräts aus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?